This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:TM4C123GH6PM

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX232, HDC1010, TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/780012/tm4c123gh6pm-tm4c123gh6pm

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:MAX232HDC1010

您好!  

我无法将 SIM900 GSM 模块与 Tiva C 系列 TM4C123GXL Launchpad 相连。

我能否在代码和连接方面获得帮助?我是否还需要 MAX232进行连接?

如何使用 HDC1010进行实时湿度检测。此外、由于我想检测土壤的湿度、还可以单独连接此模块。但该模块中只有一个 USB 端口、因此很难连接到 TM4C123GH6PM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Priya G"]我是否需要 MAX232 来连接

    这取决于 SIM900模块。 如果 SIM900的 TX 和 RX 引脚为 RS232电平(正电压和负电压)、那么您需要 RS232收发器。 TM4C 的 UART TX 和 RX 引脚为3.3V 逻辑电平。

    [引述 USER="Priya G]如何使用 HDC1010 进行实时湿度检测。此外、由于我想感应土壤的湿度、还可以独立连接此模块。 但该模块中只有一个 USB 端口、这使得与 TM4C123GH6PM 的连接 变得很困难。[/QUERP]

    HDC1010使用 I2C 接口。 该接口不适用于长电缆。 如果您的运行速度足够慢、使用双绞线电缆和正确的端接、您可能能够运行2米。 我不理解关于 USB 的评论、因为我在 HDC1010器件上看不到 USB 接口。