This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM470R1B1M-HT:RTOS 选择

Guru**** 2615235 points

Other Parts Discussed in Thread: SM470R1B1M-HT, TMS470R1B1M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/779546/sm470r1b1m-ht-rtos-choices

器件型号:SM470R1B1M-HT
主题中讨论的其他器件: TMS470R1B1M

大家好、

表单会自动填充到"站点支持论坛"、因此不确定需要在哪里执行此操作。  

我有一位客户使用  SM470R1B1M-HT  、他们有以下问题:

您能否澄清是否有任何支持  SM470R1B1M-HT 的 RTOS ? 在 TI 的网站上可以看到可以使用 uCosII、但 Micrium 网站没有提到 SM470R 和 TMS470R。

到目前为止、我发现的唯一系统是 SMX RTOS。

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、
    我们没有 TI 认可的用于此器件 HT 版本的 RTOS。
    大多数客户使用这种裸机。
    可能有一个支持可能适用的 TMS470R1B1M 版本的 RTOS 输出。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    涉水、

    在 TI 第三方设计网络的 Micrium 页面上、列出了基于 TMS470 ARM7TDI 的工业 MCU。

    www.ti.com/.../embeddedsoftwarefulldetails.tsp

    虽然这并不一定是 TI 认可的、但如果有可能、是否仍值得与 Micrium 一起探讨?

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我认为这可能是一条可行的道路。 TMS470R1B1M 和 SM470R1B1M 使用相同的设计。
    SM470R1B1M 仍是 TI 的有效产品、并将在相当长的时间内保持可用。 但是、由于设计的年代久远、设计和应用专业知识有限。

    此致、
    涉水