This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXPCC430RFX:MSP-EXPCC430RF4

Guru**** 2614295 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLICITI, CC1312R, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/779078/msp-expcc430rfx-msp-expcc430rf4

器件型号:MSP-EXPCC430RFX

我正在使用 MSP-expcc430。 通过 e2e.ti.com/.../MspExp430F5137RxUserExperience.cexperiment、我发现代码示例所需的时间为200ms、这太长了。 我已经简化了主循环、它已降至 160ms。 是否有任何有用的方法来减少时间和电流消耗? 我曾尝试过这样的措施

1.通过分别将 MDMCFG4 (2D),3 (3B),将数据速率设置为500kbps、但失败。 在我更改这个2寄存器后、它们无法通信。

通过将 MCSM0设置为0x0来禁用校准、但它们无法通信。

3.为了缩短时间,我可以对数据包做些什么?

我已上传代码。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、

    不幸的是、我对这个主题的了解有限。 对于进一步优化无线通信、我没有任何建议。

    您能告诉我有关该系统的更多信息吗? 您尝试执行什么操作、您需要哪种类型的响应时间/吞吐量?

    根据系统的不同、最好使用我们的一些全新 SimpleLink 低于1GHz 无线 MCU。 www.ti.com/.../overview.html

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    协议是 SimpliciTI。 我希望尽可能缩短发送时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、

    不幸的是、SimpliciTI 是一种老化协议、几乎没有任何支持。

    如果是针对新系统、我建议使用更标准化的解决方案、如 IEEE 802.15.4、我们在 此处提供了支持堆栈:www.ti.com/.../overview.html

    该堆栈可在 CC1310和 CC1312R 等单芯片 SimpleLink 解决方案上运行。 您能否了解一下这些无线 MCU、看看它们是否适用于您的应用?

    谢谢、
    JD