This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PM:使用 SysCtlClockSet 禁用 PLL

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/779472/tm4c1231h6pm-disable-pll-using-sysctlclockset

器件型号:TM4C1231H6PM

您好!

我有一个在运行模式期间使用 PLL 并在进入深度睡眠前禁用 PLL 的系统。 调用 SysCtlClockSet()后是否必须设置一个小延迟才能生效? 如果是、建议的延时时间是多少?

谢谢、

Jacky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、SysCtlClockSet()函数在函数末尾已经有所需的延迟。