This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:RM48L952:Halcogen 用户手册#39;s 手册

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/779356/rm48l952-rm48l952-halcogen-user-s-manual

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

RM48L952ZWT_FreeRTOS:

HALCOGEN–> RM48L952ZWT_FreeRTOS–> VIM RAM:

高 LEVELInterrupt 和低 LEVELInterrupt 是什么意思? 对于 GIO 和 HET、这很明显是信号的前部和底部。 它们对于交换通道意味着什么、例如 spi2HighLevelInterrupt (17)和 spi2LowLevelInterrupt (30)?  我在 HALCoGen-Help 中找不到任何内容。

此致、Talgat Burganov。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    实际上、高电平和低电平中断与信号电平无关。 高电平和低电平中断被映射到不同的 VIM 通道、并以此方式映射到相应的中断优先级。 IRQ 中编号较低的通道具有较高的优先级。

    有关 VIM 和通道映射的更多信息,请参见 TRM ( www.ti.com/.../RM48L952 )的第15章。

    此致、
    米罗