This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:向电路板提供过压(CURTIM 亮起)

Guru**** 2616455 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-RM46, TPS2553, LM26420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/779197/rm46l852-overvoltage-supplied-to-board-curlim-lights-up

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL2-RM46TPS2553LM26420

您好!

我的软件同事尝试根据 LAUNCHXL2-RM46 (L852PGET)连接机器人设置、但是他错误地为稳压器(引脚 J11_1和 J10_1)的输入提供了+15V 电压、而不是+5V 电压。

电路板现在无法正常工作,并且在由 USB 输入电压供电时,LED9 (CURRLIM)会亮起,同时其 U9 IC (TPS2553)过热。 稳压器 U5 (LM26420XMHX/NOPB)本身也会发热、但速率明显较低。

我尝试对测量接地端和+1V2/+1V2_EMU 之间的电压进行故障排除。 我得到的读数约为48mV、而不是1V2、这表示发生了短路。 您能否解释如何进一步排除故障、或直接指出哪些组件可能损坏以进行维修?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    15V 远高于输入的最大速率、LM26420受损。