This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:外部 SRAM/ECC 和故障信令

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/779251/tms570lc4357-external-sram-ecc-and-fault-signaling

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

我的客户和我 想进一步了解功能安全应用中外部 SRAM 的 EMIF 诊断。

将外部 SRAM 与 TMS570LC 结合使用时、推荐使用哪种架构? 诊断是否仅依赖于 CRC? 如果使用具有 ECC 功能的 SRAM、TMS570LC 如何 与外部 SRAM 上的 ECC 进行连接以检测故障?   

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    对于连接到 EMIF 的外部存储器、无论是异步存储器还是同步存储器、TMS570LC4357都不支持 ECC。 ECC 保护仅在 EMIF 模块和内部互连之间提供。 互连有一个用于 EMIF 模块的64位端口、但是 EMIF 模块只有一个32位总线接口。 因此、中间有一些总线宽度转换逻辑和仲裁逻辑。 ECC 只能用于检查 EMIF 与互连之间的这些逻辑。

    CRC 可用于诊断。