This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:如何将 ls3137的驱动程序代码重写到 LC4357?中

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/779224/tms570lc4357-how-to-rewrite-the-driver-code-of-ls3137-into-lc4357

器件型号:TMS570LC4357
在编写 EMAC 驱动程序时、您能告诉我 LC4357和 LS3137之间的区别吗? 或者、您能告诉我如何将 LS3137的 EMAC 驱动程序重写为 LC4357的驱动程序吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LS3137上的 EMAC 模块与 LC357上的 EMAC 模块相同。 EMAC 低电平驱动器应相同。