请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM 你(们)好
我正在尝试使用 CCS 和 Tiva Launchpad 与 DH22传感器通信。 我无法从 dh22获取任何信号
我已经为通信提供了所需的延迟、以便传感器可以读取、但在初始过程中传感器的输出始终为高电平、并且不会向微控制器提供数据。
我唯一感到困惑的是、2s 延迟是加电时的延迟、这意味着从 CPU 或连接到电压电平时发出 START 信号后的延迟。