This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:我能否同时使用 XDS100和 XDS200连接到 TMS570LS3137 HDK

Guru**** 2614995 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/779106/tms570ls3137-can-i-use-xds100-and-xds200-both-connected-at-same-time-to-the-tms570ls3137-hdk

器件型号:TMS570LS3137

我需要在 TMS570LS3137的 HDK 上同时连接基于 USB 的 XDS200和板载 XDS100。 是否有人使用此配置。  

我能否同时使用 XDS100和 XDS200连接到 TMS570LS3137 HDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chandre、

    这两条电缆都可以连接到电路板。 但只有一个用于 JTAG。

    如果 xds100v2已插入 micro USB 连接器、而 XDS200已插入 JTAG 接头。 JTAG 信号将进入 XDS200。 但 XDS100V2可用于 TX/RX UART 消息。