请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
你好朋友
最近我购买了 TI 的 TMS57012 Launchpad。 我通常使用 MSP430和 AVR 微控制器、但我想了解 Hercules 系列。 MSP430和我使用的大多数 AVR 控制器几乎是相同的、但这些 Hercules 系列让我癌症了。 除了 TI 自己的教程之外、我找不到任何好的教程。我的问题是:
1 -如何学习如何对此 LaunchPad 进行编码?
2-为什么 LED 闪烁示例与 MSP 有如此不同?
3-在哪里可以找到比 TI 更好的教程?