This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:使用 SD (而非 SPI)接口连接 SD 卡?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/778739/tm4c129encpdt-interface-to-sd-card-using-sd-not-spi-interface

器件型号:TM4C129ENCPDT

是否可以使用 SD 接口(而不是 SPI 接口)将 TM4C129ENCPDT 连接到 SD 卡(例如 microSD)? SD 接口似乎类似于四路 SSI、但具有用于命令/响应的额外双向线路。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、12月12日下午、
    有一个应用手册介绍了如何将 QSSI 用于 SDCard。 但是、该应用手册处于 NDA 状态。 在我们向您提供应用手册之前、您能否联系您当地的销售办事处并签订 NDA。 我们可以通过私人消息进行通信。 您可以将我添加为朋友。 我将关闭这里的这个线程。