This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:通过以太网进行固件更新

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/778568/rtos-tm4c1294ncpdt-firmware-update-via-ethernet

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

 我有一款使用微控制器 TM4C1294NCPDT 和 TI-RTOS 开发的产品。 此产品连接到我的服务器并执行数据包的发送/接收。 它基本上是一个遥测设备。

 我现在需要开发一个过程来远程更新固件(通常是.bin 文件)。 我该怎么做?

提前感谢

莱安德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leandro、
    我建议您从 TivaWare 示例开始:BOOT_EMAC_FLASH 和 BOOT_DEMO_EMAC_FLASH。 BOOT_EMAC_FLASH 是一个引导加载程序、存储在闪存中的0x0。 运行后、它将通过以太网接口加载应用固件、在本例中为 boot_demo_emac_flash.bin。 应用固件将加载到闪存中的不同存储器位置。 这些示例可在中找到 /examples/boards/ek-tm4c1294xl. 尽管这两个并不是基于 TI-RTOS 的、但想法应该是相同的。 按原样运行这两个示例、让其首先工作、然后您可以继续启动加载在 TI-RTOS 中开发的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tks Charles、我将查看这些示例

    此致

    莱安德罗