This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:希望使用 AM2431的 GPMC 接口连接 SRAM

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1194436/am2431-want-to-use-gpmc-interface-of-am2431-to-connect-sram

器件型号:AM2431

您好 TI

我想查看 AM2431的 GPMC 接口。 本手册描述了只有一个 GPMC 接口。 我是否可以选择通过任何 R5F 和 M4内核使用此接口?

客户希望扩展 SRAM 以增加数据高速缓存。 SRAM 的最大容量是多少?

是否有更好的外部 SRAM 解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雨天好、

    GPMC 接口可由任何 R5F 或 M4F 内核访问、但不建议 M4F 访问 GPMC、因为 M4F 出于安全目的位于 MCU 域中。

    GPMC 可以支持高达128MB 的扩展内存大小。

    另一种扩展存储器的方法是使用 DDR 接口、该接口支持高达2GB 的存储器大小。

    请记住、GPMC 和 DDR 接口仅适用于 AM243x ALV。 AM243x ALX 上不提供这些功能。

    此致、

    Ming

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的及时回复、这非常有帮助;

    此外、DDR 还可以连接到任何 R5F 或 M4Fcore 吗?

    AM2431是否具有内部闪存? 我在数据表中找不到内部闪存的介绍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雨天好、

    是的、R5F 内核和 M4F 内核均可访问 DDR 接口。

    AM2431没有内部闪存、用户需要外部闪存。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       您的答案非常有用。 再次感谢你。