请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0L1304 大家好、
我们目前正在使用 MSPM0L1306SDYY。
在数据表中、对于 VDD 与 GND、建议使用10uF 电容、对于 VCORE 与 GND、建议使用470nF 电容。
我们希望减小这些电容、因为我们的设计空间很小。
在任何情况下、较小的电容足以满足要求吗? 例如:没有驱动高负载等的数字输出?
当 VDD 由高动态线性稳压器供电时、VDD 电容是否可以减小?
减小 VCORE 电容是否会使内部控制器不可安装?
此致
塞缪尔