Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
您好专家、
当我在 AM243x Launch Pad 上使用 SDK (8.4.0.17)演示代码时、R5fs0_0 - GPIO IRQ 模块仅具有 Router8和 Router9、但参考 TRM R5fs0_0 - GPIO IRQ 模块应 从 Router0设置为 Router15

我 参考了论坛: [常见问题解答] AM6442:如何配置 GPIO 中断-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
在 AM243x SDK 文件 " sciclient_defaultBoardcfg_rm.c "中、还设置.num_resource = 2 &.start_resource = 8以限制 R5fs0_0 - GPIO IRQ 模块

我能否更改两个 等于 .num_resource = 16 和.start_resource = 0的参数,让 R5fss0_0 - GPIO IRQ 模块使用所有 GPIO 多路复用器?
如果可以、请告诉我修改方法。
我已经尝试修改源代码并使用 makefile 重新编译 SDK 的所有库、但无法获得正确的结果。
所以。 请告诉我修改路由器设置的正确方法。
此致
螺栓