This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM243X:更新

Guru**** 2540460 points
Other Parts Discussed in Thread: MCU-PLUS-SDK-AM243X, TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1193932/mcu-plus-sdk-am243x-updates

器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM243X
主题中讨论的其他器件: TMDS64EVM

您好、E2E 专家、

你好。

最新的 MCU-PLUS-SDK-AM64X 是否包含 TMDS64EVM 的更新示例、或者 MCU-PLUS-SDK-AM243X 是否具有 AM243x 处理器的其他示例?

以下是 E2E 参考:

e2e.ti.com/.../adc-phi-pru-evm-if-this-adc-phi-pru-evm-card-can-be-connected-to-the-tmds243evm

提前感谢您。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、AM243x SDK 和 AM64x SDK 包含两个 ADC 连接示例(ADS85x8和 ADS127)、可从以下位置导入到 CCS:

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_05_00_24\examples\pru_io\adc\

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_08_05_00_24\examples\pru_io\adc\

    这两个示例都在 R5F_00和 PRU-ICSSG0子系统上使用自由 RTOS 来连接 ADC EVM。 由于 AM243x 和 AM64x 都包含 R5F 内核和 PRU-ICSSG 子系统、因此这两种程序均可在任一器件上运行。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Alex Walton