This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:MCAN 的 RX FIFO 模式示例

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1187833/am2634-example-for-rx-fifo-mode-of-mcan

器件型号:AM2634

尊敬的香榭丽舍

我的客户在测试 MCAN 的环回示例时遇到问题、在轮询和 FIFO 模式下、MCAN 的环回示例中无法关闭环回模式。

他们希望通过连接外部器件来关闭回送模式以进行测试、但无法使用 FIFO 和轮询模式对其进行测试。

关闭缓存和中断模式没有问题、如下所示。

*"中断"模式(缓冲器)

  -回送打开:测试完成

  -回送关闭:测试完成

*"轮询"模式(FIFO)

  -回送打开:测试完成

  -回送关闭:失败

您能否告诉我如何在 MCAN 环回轮询示例中关闭环回模式?

在 MCAN 中是否有其他使用 RX FIFO 模式的示例?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、

    我将对此进行研究、并很快与您联系。

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、

    对于中断模式、客户是否从 MCAN 环回中断示例开始? https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263X/08_05_00_24/exports/docs/api_guide_am263x/EXAMPLES_DRIVERS_MCAN_LOOPBACK_INTERRUPT.html

    对于轮询模式、客户是否从 MCAN 环回轮询示例开始? https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263X/08_05_00_24/exports/docs/api_guide_am263x/EXAMPLES_DRIVERS_MCAN_LOOPBACK_POLLING.html

    对于这两种情况下的回送、AM263x CAN 发送器、接收器还是两者都关闭?

    对于轮询模式故障、Rx 数据是否不正确?

    [引用 userid="3169" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1187833/am2634-example-for-rx-fifo-mode-of-mcan "]是否有任何其他示例可以在 MCAN 中使用 RX FIFO 模式?

    否、SDK 中唯一使用 RX FIFO 的示例是 MCAN 环回轮询示例。

    [引用 userid="3169" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1187833/am2634-example-for-rx-fifo-mode-of-mcan ]Ould 您请告诉我如何在 MCAN 环回轮询示例中关闭环回模式?[/quot]

    审核 sources\drivers\mCAN\v0\mCAN.c:MCAN_lpbkModeEnable(),它似乎可以禁用内部回送模式,如下所示:

    MCAN_lpbkModeEnable (gMcanBaseAddr、MCAN_LPBK_MODE_INTERNAL、false);

    目前、我对禁用环回的轮询模式为何会失败没有更深入的了解。 如果需要、我可以尝试一个将 AM263x CC MCAN1连接到外部器件的实验。

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的即时响应。

    [引用 userid="16636" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1187833/am2634-example-for-rx-fifo-mode-of-mcan/4477668 #4477668"]

    对于中断模式、客户是否从 MCAN 环回中断示例开始? https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263X/08_05_00_24/exports/docs/api_guide_am263x/EXAMPLES_DRIVERS_MCAN_LOOPBACK_INTERRUPT.html

    对于轮询模式、客户是否从 MCAN 环回轮询示例开始? https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263X/08_05_00_24/exports/docs/api_guide_am263x/EXAMPLES_DRIVERS_MCAN_LOOPBACK_POLLING.html

    [/报价]

    是的。 他们使用这些环回示例来实现中断和轮询模式。

    [引用 userid="16636" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1187833/am2634-example-for-rx-fifo-mode-of-mcan/4477668 #4477668"]对于两种情况下的环回、AM263x CAN 发送器、接收器还是两者都是?

    当回送模式被关闭时、他们发现 RX FIFO 未能按预期在外部设备上正常工作。

    [引用 userid="16636" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1187833/am2634-example-for-rx-fifo-mode-of-mcan/4477668 #4477668"]对于轮询模式失败,Rx 数据是否不正确?

    当回送模式 被禁用时、它们在 RX FIFO 中找不到来自外部设备的任何数据。

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、

    感谢您的反馈。 我将在内部对此进行咨询、尝试一些实验。 下周我将与您一起回来。

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、

    对于轮询模式接收器、外部器件传输哪个 ID? 轮询模式示例针对 ID 0xD0和扩展消息类型进行了配置。 可能在轮询模式接收器上对传输的 ID 进行了滤波。

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的反馈。 我的客户决定使用中断模式。

    谢谢、此致、

    SI