This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:加电时序要求

Guru**** 2763525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1193588/am2431-power-up-timing-requirement

器件型号:AM2431

您好!

我们使用 AM243x MCU 检查了项目上的电源轨、发现1.8V 电源轨在以下加电斜升压速率发生故障的边缘:

此处的内部 ESD 器件确切需要什么? 它是否只需要从0V 到1.71V VDDA (最小值)的>100us 的转换? 但是7.10.2.1中的描述也使其听起来像是整个斜坡时间内的压摆率不能大于18mV/us–在我们的情况下、斜坡开始时的步进部分未达到要求。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方您好、

    鉴于 TI 在数据表中的建议、我理解这种情况会造成混淆。 我将就此问题与一位内部专家联系、 看看在斜坡步进期间、尽管压摆率超过18mV/us、但压摆率是否可以接受>100uS。 我将在明天下午作出回应。  

    此致、

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方您好、

    内部 ESD 器件对压摆率的要求小于18mV/us。

    100us 压摆建议基于以下指标:1.8V/18mV/us = 100us。 压摆率大于100us 但压摆率大于18mV/us 不能满足电源压摆率要求。

    Erik