This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:ADC 输入泄漏

Guru**** 2767965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/926915/tms570ls0914-adc-input-leakage

器件型号:TMS570LS0914

您好、E2E、

我和我的团队正在使用 ADC 进行多项电压测量、我们希望根据组件容差、泄漏等来确定系统的精度

数据表似乎显示泄漏电流相当于与输入并联的电流源:

表7-24为我们提供了系统中应达到的泄漏电流值:

这些值是否指的是 Rext 和 Cext 的特定范围的值?

无论输入端的源阻抗如何、由于泄漏电流达到恒定值、大 Rext 值是否会导致更大的误差?

泄漏是恒定的还是随源阻抗而变化?

希望您能帮我们解决问题。

谢谢、此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    输入泄漏电流不取决于连接到输入端的外部电路的阻抗。 相反、它取决于输入通道上的实际电平、如数据表表中所述。 如果输入电平"远离" VSSAD 和 VCCAD 的极端值、则输入泄漏较低(ADC 精度更高)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    假设 VSSAD=0且 VCCAD=3.3V。 为了粗略估算泄漏电流、我是否可以假设在0V 输入电平下 I_AOSB= 2µA μ A、在3.3V 输入电平下为4µA μ A?

    谢谢、此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    当输入电平接近 VSSAD 和 VCCAD 电源时、您会看到最坏情况下的泄漏情况。 我重点介绍了适用于这些情况的数据表规格。