This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:使用同一总线的双锁步 CPU

Guru**** 2481065 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/926215/tms570lc4357-dual-lock-step-cpus-using-same-bus

器件型号:TMS570LC4357

您好!

 根据安全手册、TMS570LC4357器件具有组合为1oo1D (具有诊断通道的单通道)的双锁步 CPU。 应用 CPU 和诊断 CPU 的独立性如何? 两个 CPU 是否共享同一总线来访问内存和外设?

此致、婴儿 Jesuraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、婴儿、

    在锁步模式下、检查器 CPU 不直接访问总线。 锁步 CPU 和系统其余部分之间的所有事务应该只通过主 CPU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang、您好!

    感谢您的回复。 此信息是否存在于任何参考/安全手册中? 任何已发布文档中的数据都将证明是我分析的更好证据。

    除了共享总线使用之外、请确认以下任何内容是否适用于 TMS570LC4357;

    • 嵌入了多个中央处理单元(CPU)、它们使用同一总线(非严格隔离或使用同一个单端口存储器)
    • 复杂外设的多个控制器相互依赖并交换数据
    • 多个内部总线被集成并以动态方式使用(例如、一个动态总线开关矩阵)

    此致、婴儿 Jesuraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、婴儿、

    TRM 的第13.1节说:" 锁步 CPU 和系统其余部分之间的所有事务只能通过主 CPU。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang、您好!

    谢谢你。  

    您能否确认 TMS570LC4357是否符合以下任何条件

    • 嵌入了多个中央处理单元(CPU)、它们使用同一总线(非严格隔离或使用同一个单端口存储器)
    • 复杂外设的多个控制器相互依赖并交换数据
    • 多个内部总线被集成并以动态方式使用(例如、一个动态总线开关矩阵)

    此致、婴儿 Jesuraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、婴儿、

    1、锁步中有两个 CPU。 TMS570LC43x 不支持两个内核独立运行的功能。

    2.设备上的所有外设都可以独立运行。  

    3.不

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang、您好!

    第三点是"多个内部总线被集成并以动态方式使用(例如、一个动态总线开关矩阵)"、您能向我指出参考/安全手册以获得证据吗?

    谢谢您、婴儿 Jesuraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang、您好!

    您可以更新我的上一个查询吗?

    谢谢、婴儿 Jesuraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、婴儿、

    请参阅 ARM Cortex-R5 TRM: https://developer.arm.com/documentation/ddi0460/c/