This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:CPU 热复位和冷复位

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/927491/ccs-tms570ls0432-cpu-warm-reset-and-cold-reset

器件型号:TMS570LS0432

工具/软件:Code Composer Studio

你好

 团队

我的环境是 TPS65381 NRES 连接到 CPU nporrst 和 CPU nrst 连接上拉。

 问题:

1.热复位的原因是什么?

电压监视器复位 我是否需要设置硬件或软件, CPU 是否默认运行?

振荡器故障,我是否需要设置硬件或软件, CPU 是否默认运行?

2.从外部将 nPORRST 引脚驱动为低电平是否全部为冷复位??

3.冷复位或热复位软件开始 区域。 启动或主。

4.如果热复位、RAM 数据不清零?只有冷 RAM 清零?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     在后 STC 函数中的启动中、sl_Init_memory (RAMTYPE_RAM) 已将 RAM?清空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1.如果 CPU 在断电和上电后重新启动。RAM 数据被清除、是否正确???

    如果 CPU 由 nporrst (外部看门狗)重新启动、当不运行到 sl_initmemory 和 sl_init ECTCRAM 时、RAM 数据不会被清除、是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄你好、

    上电复位后 SRAM 的内容未知、可以启动硬件自动初始化、从而不会出现 ECC 错误。 SRAM 中的原始内容将丢失。

    在下电上电后、SRAM 中的数据会丢失。

    2.如果 MCU 由 nPORRST 复位(冷复位)、SRAM 中的内容将丢失。  

    请在另一个主题中查看我的答案:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/p/927483/3427680#3427680

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢你  

     我知道你的意思、SRAM 的内容可以在复位周期后保留。

     SL_Init_memory (RAMTYPE_RAM)和 SL_init_ECC 是否清空了 RAM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 sl_Init_memory (SRAM)之后、SRAM 中的内容将丢失。  SL_INIT_ECCTCM ()用于启用 ECC、它不会清除 SRAM 的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你