This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:用于 CSP 演示的 LDRA 评估许可证

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS570LS31HDK, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/923515/safeti-halcogen-csp-ldra-evaluation-license-for-csp-demo

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP
主题中讨论的其他器件:TMDS570LS31HDKHALCOGEN

我想评估 HALCOGEN-CSP-DEMO、我认为这涉及执行 TI 使用 CSP 工具和 LDRAunit 组合提供的单元测试脚本、我认为可以构建这些测试并将其加载到 HDK 上以重现测试结果?

我一直在尝试安装和运行 HALCOGEN-CSP-DEMO、但我却在努力获得有效的配置。 我当前的问题似乎是 LDRAunit 许可证。 我了解 CSP-demo 随附了评估许可证、但 LDRA 许可证配置中出现以下错误。

不存在此类功能。

特性:WIN_C/C++ LDRAUNT-TI-QUAL_TI。

FLEXnet 许可错误:-5,147

我使用的是 TMDS570LS31HDK、我使用的是具有 HALCOGEN v4.07.00和 ARM 编译器 v4.9.x 的 CCS v8.0.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以直接从 LDRA 申请试用的 LDRAunit 许可证。  https://ldra.com/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与 LDRA 保持联系、他们为"LDRAunit-TI-QUAL"提供了评估许可证、这显然是运行 HALCOGEN-CSP 所需的特定封装。

    我还需要下载更新 的 FlexLM 许可证管理器

    在 LDRA 许可证配置中、LDRA 许可证现在看起来是正确的、但我仍然无法 运行 HALCOGEN-CSP-DEMO 测试。 τ 输出始终类似于:

    ------------------------------------------------------------------
    测试顺序:\Test\RTI\UnitTest
    正在生成 makefile....通过...
    正在生成 TCF 文件...通过...
    正在验证和构建测试序列...
    生成失败...请检查文件夹\Test\RTI\UnitTest 中的日志文件。
    ------------------------------------------------------------------

    但是、日志文件不包含构建信息。 我尝试安装 ARM 编译器 v5.1.6并使用提供的示例工程、结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请下载 HALCoGen CSP (不是演示版本)。 LDRA 工具现在与此安装程序分开、可以直接从 LDRA 获得许可。