This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Hercules _SAFETY_MCU_DEMOS:[DSP 等级]

Guru**** 2528770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/927269/hercules_safety_mcu_demos-dsp-rating

器件型号:Hercules _SAFETY_MCU_DEMOS

你(们)好  

我正在寻找安全 DSP。

滤波器中有一个用于查找 DSP 的额定值。  

 有汽车类、目录和 HiRel 增强型产品可用于评级。

这三种产品(汽车、 目录和 HiRel 增强型产品)的特性和差异是什么?

我对 汽车零件有一些了解。  

汽车部件通过 AEC-Q100 (汽车电子委员会)认证流程来检查运输市场 IC 的可靠性。

什么是目录级认证?用于什么?  

但我不知道 目录和 HiRel 增强型产品。

请解释一下、以便我能够理解。

请为 协作机器人的安全推荐 DSP 或 DSP 等级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关锡安,

    您说得对、所有汽车部件都符合 AEC-100标准。

    Hercules 器件(TMS570LSx、TMS570LC43x、RM4x 和 RM5x)是基于汽车级 ARM Cortex-R 的微控制器。 Hercules 器件是经 TUV 认证的 IEC61508 SIL3和 ISO26262 ASIL D 微控制器、适用于汽车和工业应用。  

    https://www.ti.com/microcontrollers/hercules-safety-mcus/overview.html?DCMP=hercules&HQS=hercules

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、目录的等级是什么?  

    什么是 HiRel 增强型产品?

    我只想回答上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、TMS570LSx、TMS570LC43x 是汽车级器件、但 RM4x 和 RM5x 不是汽车级器件。

    Hercules TMS570 MCU

    -通过 IEC 61508 SIL 3和 ISO 26262 ASIL D 认证

    -自动达到125°C 环境温度、最大300MHz

    Hercules RM MCU

    -通过 IEC 61508 SIL 3认证

    -最高环境温度为105C、最大频率为330MHz

    我不知道"目录级"。  

    关于 HiRel (高可靠性)、请参阅以下链接:

    https://www.ti.com/support-quality/faqs/automotive-hirel-faqs.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次询问、因为我认为我可能不理解它、因为我错误地描述了它。

    DSP 等级->汽车类、目录、 HiRel 增强型产品

    1) 1)我可以将目录视为此处最常见的内容吗?

    2) 2) 我认为 Hercules TMS570 MCUHercules RM MCU 看起来更好

        Hercules RM MCU 相比、Hercules TMS570 MCU 是否存在缺点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、HiRel 器件用于需要高质量和可靠性的航天、航空或军用应用。 例如、将温度范围从-55°C 扩展到125°C 汽车器件的温度范围为-40°C 至125°C 对于工业级、需要-20°C 至85°C 的温度、扩展工业需要-40°C 至85°C 的温度

    我更喜欢工业级的名称、而不是目录级。

    2. TMS570器件是运输应用的更好选择,但工业应用可能更喜欢支持更高 CPU 速度的 RMX 器件。

    请参阅 TMS570和 RMX 的器件数据表  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    机器人使用 目录级 DSP 是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它取决于机器人产品的系统要求:例如工作环境的温度。 一般而言 、工业级足以满足工业机器人的需求。