This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Hercules 是否需要使用外部硬件看门狗

Guru**** 2932990 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/925345/tms570lc4357-does-hercules-require-use-of-external-hardware-watchdogs

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:TPS3431

从以前的项目、任何带有微控制器的安全相关应用中,我们都将使用硬件看门狗。。。就像 TPS3431...我们会从软件中“启动狗”(从上至下发送脉冲)...如果 WD 芯片没有启动, 我们会关闭所有东西...我们认为硬件是安全应用软件的主要选择、  

Hercules 是否嵌入了硬件看门狗?...我知道所有这些都嵌入了一个软件看门狗、您可以在其中频繁上载或重置寄存器以保持处理器正常运行...但再说一次、这是内部的、是一件软件...

在 Hercules 的资质认证中、它实际上是否禁止使用此类硬件器件进行监控?  (即、是否符合要求、没有此类硬件监控)...

我们还将使用类似的电源方法...(硬件监控电源...如果电源在一条/多条线路上骤降、则关闭电源)...

Hercules 是否内置了电压电平硬件看门狗?...

我看到 TPS65381是专门为与 Hercules 配合使用而设计的,它包含所有硬件看门狗....我是否正确地说 TPS65381是硬件看门狗/监控?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了达到目标功能安全完整性水平、无论片上看门狗的功能如何、都必须有一个外部看门狗。 这主要是由时钟源等常见原因相关因素造成的

    还需要一个外部电源监控器。 有一个片上电压监控器、其主要功能是允许 I/O 和内核电源按任何顺序加电/断电。 监测阈值故意远远超出建议的工作范围、以允许外部监控器影响上电复位。

    TPS65381A PMIC 确实被设计成与 Hercules MCU 配合使用、并满足电源监控器和 CPU 看门狗的要求。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实是这样。  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当我使用 tps65381时、我总是有一个问题。  如何判断65381启动是否成功?

    我是否仍然需要在 program.use ENDRV 中监控其运行?

    如果有两个问题、则存在安全风险

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该应用还可以运行 TPS65381支持的多种 BIST 模式。 安全分析通常针对单点故障进行。 根据应用程序的“运行时间”,可以通过定期或启动时在逻辑块上运行自检来检测多点故障。