This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L950:RM48 L950AZWT

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/927793/rm48l950-rm48-l950azwt

器件型号:RM48L950
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

如何更改 CAN 消息 ID? HALCoGen 中的默认 ID 为1。 当我将其更改为任何其他数字时、RM48不会传输数据。  

谢谢、此致、

Prathamesh Yawalkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以像在 HALCoGen 中一样更改 ID。 请记住、CAN 消息 ID 是唯一的。 两条消息不能使用相同的 ID。 如果 ID=1、是否传输了消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是当 ID 为1时发送消息。

    谢谢、此致、

    Prathamesh Yawalkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    在这里、我更改了 CAN ID = 2。之前为1。 我是否需要在 CCS 中对 sys_main.c 文件进行任何更改?

     谢谢、此致、

    Prathamesh Yawalkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    消息 ID 在 canInit()期间编程到邮箱。 您不必在 sys_main()中重新写入消息 ID。

    顺便说一下、消息 ID 是唯一的。 不允许有两条 ID 相同的消息。