This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMFLASHPROGRAMR:Windows 10兼容性

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/927450/lmflashprogrammer-windows-10-compatability

器件型号:LMFLASHPROGRAMMER

您好、E2E、

美好的一天!

 LM Flash Programmer Build 1470 Windows 10是否兼容?

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我在 Windows 10计算机上进行了测试、运行时没有问题。 最糟糕的情况是、它需要管理或兼容模式。