尊敬的团队为 Hecules 微控制器提供支持、
(Q1)按照 TMS570LC4370技术参考 spnu563a 的第377页上的第7.7.4节中绘制的代码序列、测试 SECDED 的内爆读数
谢谢!
Stephan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队为 Hecules 微控制器提供支持、
(Q1)按照 TMS570LC4370技术参考 spnu563a 的第377页上的第7.7.4节中绘制的代码序列、测试 SECDED 的内爆读数
谢谢!
Stephan
尊敬的 QJ:
当我读取您的答案时、当执行地址0xF0080140的总线主控读取时、不会出现 ESM 1.6和 ESM 2.19错误。
(Q2)如果这是真的、如果 ESM 标1.6和2.19不能被激励、如何测试通过 ESM 进行隐式读取期间位错误的信号?
我对第7.7.4节所述程序的有效性提出质疑
正如我所理解的那样、此测试不足以全面测试底层硬件:
决策通过/失败基于 SECDED 之后原始 OTP 位和 OTP 位的软件比较。
这意味着软件在该过程中不会评估硬件标志-可能只是因为没有硬件比较器。
感谢您回答我的问题!
Stephan