This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L950:RM48 L950AZWT

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/922328/rm48l950-rm48-l950azwt

器件型号:RM48L950
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我正在使用 RM48 L950板。 我正在尝试通过关注德州仪器的 YouTube 视频来执行 CAN 协议项目。 我完成了所有硬件连接、并完成了视频中所示的所有必要软件配置。 但终端窗口上没有任何内容。 它应该显示 Hercules。是否有人能帮助我解决我的问题。

以下是我所参考视频的链接-

https://www.youtube.com/watch?v=TrKQN-sor-s 

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果要在终端中显示消息、应正确启用和配置 SCILIN。 在端子中、应使用相同的波特率和停止位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    即使在 HALCoGen 中配置了 SCILIN、也无法在终端上看到任何内容。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 PC 上连接了两个板、每个板使用一个串行端口。 是否为您的电路板选择了将消息输出到终端的正确端口?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否解决了显示问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    先生。

    谢谢、此致、

    Prathamesh Yawalkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已经为两个 USB 记忆棒打开了两个 CCS 项目。 您是否有两个用于2块板的终端窗口?  

    您可以在一个电路板上尝试 HALCOGen SCI 示例吗?  

    HALCoGen-->帮助-->帮助主题-->示例--> Example_sci_UART_960.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、先生、我会尝试这个。

    谢谢、此致、

    Prathamesh Yawalkar