This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:我可以使用 TMDS570LS31HDK 和 LAUNCHXL2-TMS57012作为具有 TMS570LS3137的电路板的仿真器吗?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-TMS57012, TMDS570LS31HDK, TMS570LS3137, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/924850/tms570ls3137-may-i-use-tmds570ls31hdk-and-launchxl2-tms57012-as-an-emulator-for-my-board-with-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他部件:LAUNCHXL2-TMS57012TMDS570LS31HDKCC1310

您好!

我有 一个 TMDS570LS31HDK 和一个 LAUNCHXL2-TMS57012。 我可以将它们用作具有 TMS570LS3137的电路板的仿真器吗?

此致

Datïan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Datïan、

    您可以、但需要对 LaunchPad 进行一些修改。

    在 J1封装中添加了一个20引脚 JTAG 接头、

    2.关闭 launchpad 上 TMS570LS12x MCU 的电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    非常感谢。 在您的帮助下、我找到了一个包含20引脚 JTAG 接头和 J1封装的网站。  https://www.digikey.com/product-detail/en/samtec-inc/FTR-110-51-S-D-06-TR/SAM13889CT-ND/9594183。 这是正确的吗?

    请问您对如何关闭 launchpad 上 TMS570LS12x MCU 的电源有何建议? 我是这方面的新手。

    此致

    Datïan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ditian、

    不可能从 TMS570LSx 上移除电源、但是您可以通过移除电阻器 R9来下拉 nPORRST:

    BTW、对于这些修改导致的电路板损坏、我不承担任何责任。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    非常感谢你的帮助。 我会在经过仔细考虑后,为我的修改感到忧虑。 是否 可以在不进行任何修改的情况下使用 TMDS570LS31HDK?

    此致

    Datïan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tatian、

    对于 HDK、

    1.不要为电路板提供电源(12V)。 仅使用 USB 电源。 FT 芯片和 CPLD 由 USB 5V 供电。

    2.弯曲20引脚 ARM JTAG 接头的引脚8、因为当插入外部仿真器以禁用 xds100v2时、该引脚短接至 GND。 弯曲引脚8将使 xds100v2保持启用状态。

    顺便说一下、我之前没有尝试过、但您可以尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    非常感谢您。 对我来说,这似乎更切实可行:-)

    此致

    Datïan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    我有调试 CC1310的经验、可以将5条导线连接到 SmartRF06EB、其中包括 nRST、VCC、GND、TMS、 TCK、如下所示。

    通过将5根导线从 HDK 连接到 TMS570LS3137的高光引脚来调试 TMS570LS3137是否足够、如下所示?

    此致

    Datïan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tatian、

    请阅读我们的数据表。 TMS570上的 JTAG 需要以下信号:

    1. nTRST。   必去之地 该信号必须下拉。

    2. TM, --必须

    3. TCK  --必须

    4. TDI   --必须

    5. TDO  --必须

    6. RTCK 是可选的。 这用于自适应功能。 这不是必须的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    非常感谢你的帮助。 我将会阅读更多数据表。

    此致

    Datïan μ A