This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:N2HET PWM 引脚从3.3V 降至2.1V

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/921934/tms570lc4357-n2het-pwm-pin-drops-from-3-3v-to-2-1v

器件型号:TMS570LC4357

您好!

对于我们的安全关键型系统、我们使用 TMS570LC43通过 N2HET 模块生成 PWM。 在我们看到 N2HET 引脚的最大电压从3.3V 下降到2.1V 之前、一切都运行良好。 因此、我使用与 GIO 相同的 N2HET 引脚构建一个新项目、但我们面临同样的问题:当引脚被驱动为高电平时、输出电压为2.1V、而不是3.3V。

请提供有关如何解决此问题的任何想法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪种电路板? 测量的是哪一个 N2HET 引脚?

    如果以太网开关(HDK 上的 DIP 开关)打开、一个 N2HET 引脚(N2HET1[14])不会路由到 J11连接器。 请关闭以太网开关、然后在 J11上探测 N2HET1[14]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用 TMS570LC4357 HDK 并使用 N2HET1[30]引脚来生成 PWM。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NHET1[30]应该正常。 您是否获得频率或周期正确的 PWM 信号? 是否可以关闭 USB 和以太网的 DIP 开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关闭 USB 和以太网的 DIP 开关无法解决我们的问题。

    我已使用相同的代码更改了 HDK、输出引脚为3.3V。  我将让它运行一段时间、以查看是否有任何效果。 我们想知道这是否不是 ESD 效应、但我觉得这似乎很奇怪、因为在测试期间只有一个示波器连接到引脚。

    我对如何发生此问题有任何解释。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    您是否在第二个 HDK 上看到了相同的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在第二个 HDK 上没有任何内容、我们尝试重现此问题、但还没有任何内容。

    此致、