This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:用作 UART 模块的 CAN SCI 模块

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS, TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/926459/tms570ls3137-can-sci-module-used-as-a-uart-module

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他部件:ProfibusHALCOGEN

您好!

是否能够将 SCI 模块用作 TMS570LS3137 MCU 中的 UART 模块? 如果可能、是否有任何配置? 之后、UART 模块可实现为 Profibus 协议。

非常感谢吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SCI 和 UART 只是不同的术语、但它们具有相同的功能。  发送和接收 SCI 必须针对相同的波特率、字符长度、奇偶校验和停止位进行设置、以确保正常运行。 接收 SCI 可能会检测一些不匹配的设置并设置一个"组帧错误"标志位。

    HALCoGen 提供了用于配置 SCI 模块的 GUI、还提供了使用此模块在终端上显示文本或数字的示例。

    SCI 可通过 RS-485收发器连接到 Profibus 物理总线。 TMS570LS3137没有内置 的 PROFIBUS 功能。