This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM42L432:外部 RAM

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: RM42L432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/926236/ccs-rm42l432-external-ram

器件型号:RM42L432

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队

 RM42L432是否具有连接到外部 RAM 的接口?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    否、RM42没有 EMIF 模块(外部存储器接口)。 但它可以通过 SPI 访问串行存储器。