This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:FMC 模块控制寄存器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/922507/ccs-tms570ls3137-fmc-module-control-register

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

我想通过 f021闪存 API 对 tms570ls3137闪存进行编程、如何配置 FMC 寄存器、在这里可以找到源代码、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 F021闪存 API 的使用、除了闪存选项控制寄存器和闪存回退寄存器外、不必手动对 FMC 寄存器进行编程。 我不会向用户发布源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    我在 system.c 中找到了函数 setupFlash、所以我只需要在使用 API 之前调用该函数、对吧? 何时以及如何使用其他寄存器?我能否获取 API 源代码?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在另一个主题中讨论了这些问题。 S 这个将关闭。