This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:在 TMS570LS3137上共享相同的 SPI 引脚排列

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/925680/tms570ls3137-sharing-same-spi-pinout-on-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

在 TMS570LS3137上、SPI2CS 驻留在 N3引脚上、但 SPI2ENA/SPI2CS 和 SPI2ENA/SPI2CS 在相反的情况下共享 D3 SPI4没有 CS 引脚。 MIBSPI 和 SPI 有这么多 CS 引脚存在的点是什么。 您能不能解释一下 SPI2的用法、很快就是 SPI

我希望我能适当地转达我的注意。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SPI2有两个芯片选择引脚(CS[0]和 CS[1])来支持2个 SPI 从器件。 SPI2芯片选择1与 SPI 使能引脚(D3)复用。 此 SPI 模块可支持更多 SPI 芯片选择引脚、更多 SPI 从器件。 每个 SPI 从器件都需要一个芯片选择。

    SPI4只有1个芯片选择引脚(CS[0])、此引脚与 N2HET1[3]/N2HET2[10]引脚(U1)复用。  

    如果您希望使用 D3和 U1作为 SPI 芯片选择引脚、请配置引脚多路复用器以启用这两个引脚。

    请使用 HALCoGen 为您的应用配置 SPI 和 Pinmux。 HALCOGen 帮助中提供了两个 SPI 示例。