This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PGE:使用 TM4C123器件实现多从 SPI

Guru**** 2391465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/925031/tm4c123gh6pge-implementing-multi-slave-spi-with-tm4c123-parts

器件型号:TM4C123GH6PGE

请参阅 :https://ticsc.service-now.com/csm?id=csm_ticket&table=sn_customerservice_case&sys_id=bf3e537adb4e541056e4d7b2f3961980&view=csp

基本上、我想将 SPI 用于几个器件。 这意味着我需要2个芯片选择。 TM4C 提供:
SSInClk

SSInRx

SSInTx

SSInFss

SSInFss 可用作每个端口的专用片选(CS)、并具有根据需要启用/禁用的时序。 但是、如果我想使用2个片选、则看起来不能使用 SSInFss、因为它会自动激活、并且不允许我为 CS 使用第二个 GPIO。 我可以根据需要使用两个 GPIO 并位控制电平吗?忽略   
是否有更好的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

     当然、您可以将两个 GPIO (例如位 bang)作为您的定制 CS。 只需将 SSInFss 保持未连接状态即可。 我在论坛中看到很多客户使用 GPIO 作为 CS。 但是、您是第一个需要两个 CS 的器件。