This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:在并行接口上使用外部 LCD 控制器

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/924926/tms570lc4357-using-external-lcd-controller-on-parallel-interface

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们为我们的应用选择了 TMS570LC4357。 但其中一种变体需要显示接口、我们计划在 EMIF 接口上使用外部显示控制器。 显示屏将是基本图形、不需要 GPU。 显示要求为800x600 @ 5fps。 此控制器是否有使用外部显示控制器的参考设计?

此致、

婴儿 Jesuraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、婴儿、

    很抱歉、我们没有这种示例。 将 EMIF 用于 LCD 应该没有问题。