This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:支持 SWD 和 SWO

Guru**** 2928890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/924933/ccs-tms570ls1224-swd-and-swo-support

器件型号:TMS570LS1224

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

此产品是否支持基于 SWD 和 SWO 的变量跟踪? 我目前正在使用 XDS110 Simple probe、当我在目标配置中设置此配置时、无论我降低多少频率、我都会得到以下误差:

"连接到目标时出错:(错误-615 @ 0x0)目标无法看到正确格式的 SWD 报头。 与目标的连接可能不可靠。 尝试降低 TCLK 设置、然后再试一次。 (仿真包8.2.0.00004)"

此致、

Ritchie