This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:外部 SDRAM 的大小

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/924484/tm4c1294ncpdt-sizes-of-external-sdram

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!
是否有人可以澄清 TM4C1294NCPDT 是否仅支持 EPISDRAMCFG 寄存器(数据表第864页)中描述的64Mbit、128Mbit、256Mbit 或512Mbit 外部 SDRAM 存储器?
我计划使用16Mbit SDRAM (512K x 16 x 2组),可以使用这个吗? 如果是、应在 EPISDRAMCFG 寄存器大小字段中使用什么值?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiago、

     如数据表中所述、16Mbit 未列为可编程选项。 因此、我无法保证访问16Mbit SDRAM 是否可以正常工作。 我倾向于认为、如果您的应用将寻址限制在16Mbit 范围内、SDRAM 器件可能可以正常工作;如果您访问的地址空间超过16Mbit、SDRAM 器件可能只会忽略地址的高位。 您将需要对其进行实验、并确定情况是否如此。 询问 SDRAM 供应商是否可以确认。 鉴于上述情况、如果可能、我建议您将64Mbit SDRAM 用于您的应用、因此不会出现模糊之处。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles!

    我将首先使用2Mbit 进行实验。

    谢谢!