This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:Hercules FEE 设置

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/924339/ccs-tms570ls1224-hercules-fee-setting

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我对 Halcogen 的收费设置有一些疑问。 我 通过 Halcogen 设置"No of EEPS = 1"。

然后"EEP1"的虚拟扇区 将为0。 我想这意味着 EEP2上将有4个虚拟扇区。

但是、当我设置块索引1~4的 EEP 时、我无法设置 EPP = 1。

我学习 TI FEE 用户指南文档。 EEPNumber 的说明是"指示块进入 EEP 的数字。 0 --  

块将在 EEP1上配置。 1 --将在 EET2上配置块。"

为什么我无法设置块索引的 EEP = 1?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naiching、

    如果 EEPS 中的否= 1、则仅配置1个 EEPROM:EEP0。

    EEP1的虚拟扇区:第二个 EEPROM 或 EEP1的虚拟扇区数量。 如果不是 EEPS=1、则此项不适用、因此它不接受任何输入。

    与块配置页中的 EEP 选择相同:如果 EEPS=1、则只有0可用。