This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/Hercules F021FLASHAPI:使用 f021闪存 API 测试 tms570ls3137#39;s 闪存

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/923368/ccs-hercules-f021flashapi-testing-tms570ls3137-s-flash-with-f021-flash-api

器件型号:Hercules F021FLASHAPI
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 f021闪存 API 测试 tms570ls3137的闪存、我想知道如何配置 FMC 寄存器、能否获取 f021闪存 API 源代码?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    TI 通常不会分发源代码。 这样做的原因是修改代码可能会影响器件中的闪存。 应用程序中不得使用修改后的 API。 要创建闪存编程解决方案、必须使用 TI 提供的闪存 API 库。

    如果用户出于认证目的对源代码有正当合法的需求、则可以根据与 TI 签署的许可协议提供源代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    您能告诉我如何申请许可协议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请联系 TI 当地销售人员或 FAE。

    正如我提到过的、源代码仅用于认证目的。 您的产品是什么、认证计划是什么?