This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:XDS110固件降级

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/920319/safeti-halcogen-csp-xds110-firmware-downgrade

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

在执行 Halcogen τ c 单元测试时、我看到我的调试器探针 XDS110从固件版本3.0.11降低到2.3.0.2

我尝试在文件中查找此设置、但无法找到此版本的设置位置。 它会在单元测试和代码调试之间来回升级/降级、我假设存在与此相关的风险。

您能否给我指出我应该更新的设置、以将其修复为3.0.11或最新版本? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此链接提供了升级 xds110仿真器固件的步骤:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_software_package_download.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、确实可以手动更新调试器。

    我的问题是、HalcogenTAU 会自动将其降级为 v2、以便正常工作、而 CCS 会自动将其每次更新为 v3以正常工作。

    版本信息是 CCS 的一部分、targetconfig、连接文件、一些其他调试器设置文件吗? 我是否也可以将 v3设置为 halcogenTAU?

    我有多个 CCS 版本、我将尝试清除以查看这是否导致了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当使用 ccsv8.1.x 与 TI 仿真器软件包6.0.14.5或更高版本时、从 CCS 内部连接时、XDS110上的固件会自动更新。

    请注意、除非发生重大更改、否则固件不会自动恢复为以前的版本。 对于大多数情况、所有更改都向后兼容、以确保这一操作有效。 如果需要不向后兼容的更改、则主要版本号将作为无法正常工作的标志进行更改。

    示例:

    • CCS 支持固件2.3.0.12、XDS110具有固件2.3.0.8→XDS110将更新为2.3.0.12
    • CCS 支持固件2.3.0.12、XDS110具有固件2.3.0.14→XDS110将不会被恢复
    • CCS 支持固件2.3.0.12、XDS110具有固件2.4.0.1→XDS110将恢复为2.3.0.12

    最新的 xds110是3.0.11。 HALCoGen Tau 所需的编译器为 v5.1.6、CSP 示例是在 CCS6下开发的

    您可以为 HalCoGen Tau 使用带有最新 xds110驱动程序(3.0.011)的新 CCS、但必须使用编译器5.x  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在文档中阅读了此信息。 事实上、这是一个主要版本号更改、因此降级规则也适用。

    如果要使用 TI 编译器 v.18.12.x 编译最终工程、我认为还必须使用同一编译器进行测试以支持认证声明。

    在这种情况下、可以使用哪种 CCS 并将 XDS110恢复为必要的旧版本?

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以从 CCS 工程配置中选择旧版本编译器。 XDS110的降级或升级取决于 CCS 中仿真器包的版本。 更改编译器不应导致更新 xds110固件。