This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PZ:如何恢复锁定的器件

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/922318/tm4c123gh6pz-how-to-recover-the-locked-device

器件型号:TM4C123GH6PZ
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

你好。

在数据表的第540页中执行一次"永久禁用调试"后、我们是否可以按照数据表中4.3.4.3所述的方式解锁器件?

如果是、XDS 调试器是否有任何方法可以解锁数据表中4.3.4.3所述的内容?

或者、是否有任何工具可以执行数据表中所述的4.3.4.3序列?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果您有 ICDI 调试探针、则可以使用 LM 闪存编程器来解锁器件。  

    如果您有 XDS100、XDS200或 Jlink、请使用 Uniflash 解锁器件。 如果您也使用 ICDI、则可以使用 Uniflash。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢你的答复。

    您提到的这些解决方案在数据表中执行第4.3.4.3章、对吧?

    让我再问一个问题。

    如果同时执行第8.2.3.3章所述的只执行保护、是否有办法解锁器件?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="U-SK"]您提到的这些解决方案是执行数据表中的第4.3.4.3章,对吗?

    是的、您的理解是正确的。

    [引用 USER="U-SK"]如果同时执行第8.2.3.3章所述的只执行保护,是否有任何方法可以解锁器件?

    一旦处于只执行保护状态、您将无法查看闪存的内容。 它与永久禁用 JTAG 访问不同。 尽管闪存不可读、但调试器仍可以连接到器件。 您无需在仅执行模式下"解锁"器件。 只需擦除闪存或加载新程序即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢你的答复。

    >只需擦除闪存或加载新程序。

    但是、似乎只执行模式不能根据数据表中的以下说明进行更改或重写。

    您能否说明我们可以擦除和写入闪存还是解锁?

    此致、

    U-SK

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

     很抱歉给您错误的答案。 在只执行模式下、您不能擦除、这是正确的。 您需要使用 LM 闪存编程器或 Uniflash 来"解锁"器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢你的答复。

    在仅执行模式下、Uniflash 和 LM Flasher 可以使用与以下帖子中的解决方案相同的方式解锁?  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/p/922318/3407328#3407328

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

     没错。 解锁是一个批量擦除操作。 如果您在 EEPROM 中有数据、则它也会被擦除。 BOOTCFG、USER_REG1和 USER_REG2等非易失性寄存器也是如此。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢你的答复。

    我明白了!

    此致、

    U-SK