This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:XDS110保持 DFU 模式

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/922692/tm4c1294ncpdt-xds110-stay-in-dfu-mode

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好:

我设计了一个 PCB,使用 TM4C129NCPDT 控制毫米波传感器和 rec 数据。但下载固件时出现了一些问题。

我使用 xdsdfu 工具将器件设置为 DFU 模式

然后我下载固件

加载后,我使用 xdsdfu-e 查看固件 下载是否有问题

不幸的是,它仍然处于 DFU 模式,固件无法正常工作。 我不断将另一个序列 num 设置到芯片上、然后使用 xdsdfu -e 命令查看我是否正确设置了它、但 序列 num 没有更改;

 芯片和 PC 之间的通信似乎有问题、但为什么可以通过 XDSDFU -e 读取芯片的状态??请点击!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在将您的帖子转发给我们支持 XDS110的专家之前、我想问一些问题。

     - TM4C129NCPDT 是全新器件、这意味着它处于擦除状态吗?  或者器件中已经有 XDS110固件、您只想升级它? 我提出的原因是、如果器件是全新的、那么您需要在下载固件之前将引导加载程序下载到闪存中。 如果您尚未阅读用户指南、请在此处查找附件。  e2e.ti.com/.../XDS110SupportReadMe.pdf

     您能解释一下您的电路板吗?  TM4C129NCPDT 在您的电路板上的用途是什么? 在我看来、您打算 将 TM4C129NCPDT 用作 XDS110调试探针? 如果是这种情况、那么您是否有另一个处理器来处理您的主应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我会尝试