This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L950:RM48 L950AZWT

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/922815/rm48l950-rm48-l950azwt

器件型号:RM48L950
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我想使用板载温度传感器读取温度值、并使用 CAN 协议将其发送到另一个 RM48 L950板。 是否有人可以指导我如何读取温度传感器值、因为没有参考/示例代码?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathamesh、

    板载温度传感器连接到 AD1IN[8]和 AD1IN[9]。 请参阅 HALCoGen 帮助下的 ADC 示例和 DCAN 示例:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生,我将尝试这一点。