This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:RM48L952和 DSP

Guru**** 2220740 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/922730/rm48l952-rm48l952-and-dsp

器件型号:RM48L952

你好吗?

愚蠢的问题。

我认为可以使用 CCS 为 RM48L 使用 CMSIS DSP 库。

https://www.ti.com/tool/HERCULES-DSPLIB

我的问题是、RM48L952封装是否包含 Cortex R 内核和 DSP 内核、或者当硬件上存在外部 DSP (例如 C6x 系列 DSP)时、该库是否应该被使用?

谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giorgio、

    该器件具有两个 ARM Cortex-R4F 浮点 CPU 内核、以锁步方式运行。 它没有 DSP 内核。

    此 CMSIS DSP 库是一套通用信号处理函数、可用于基于 Cortex-R 的器件。 它不需要硬件 DSP CPU 来运行这些功能。