This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6ZRB:USB UART 桥接器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/922561/tm4c123gh6zrb-usb-uart-bridge

器件型号:TM4C123GH6ZRB
主题中讨论的其他器件:TM4C123EK-TM4C123GXL

最近、我购买了 TM4C123GXL LaunchPad。

我意识到没有 CP210x 在电路板上的 USB 和 UART 之间架起了一座桥梁。

然后、我假设 TI 在其固件中的 USB 和 UART 之间建立了软件桥接。

我想开发与 TI 在 Tiva TM4C123GXL 上执行的功能相同的功能。

您能否分享一个示例或信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否在讨论 LaunchPad 上的 ICDI 调试探针? USB 到 UART 的桥接由 ICDI 处理。 查看该电路板、最接近 USB 调试端口的 MCU 是 ICDI。 但是、ICDI 固件源代码是一个不会分发给公众的 TI 专有 IP。  

     TM4C123 MCU 上有 USB 模块。 您当然可以使用 TivaWare 提供的 USB CDC 类库创建 USB 转 UART 桥接器。 该示例可在中找到 /examples/boards/ek-tm4c123gxl/usb_dev_serial.