This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:通过 USB 闪存的引导加载程序

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/921189/tm4c1294ncpdt-bootloader-via-usb-flash-memory

器件型号:TM4C1294NCPDT

尊敬的 TI 工程支持。 我想就我最近遇到的一个问题获得答案。 在我的一款产品中、该微控制器会损坏。 我想知道我是否只是简单地用一个空白的微控制器替换这个微控制器、是否可以通过 USB 记忆棒用 SW/固件刷新这个微控制器? 我想说的是、以前、我能够通过同一 USB 端口更新软件/固件、只需在连接记忆棒后应用 POR 即可。

它也适用于空白控制器? 通过 USB 开始刷新的步骤是什么?

提前感谢您!

此致

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克里斯蒂安、

    在空白 IC 上、将调用 ROM 引导加载程序。 ROM 引导加载程序无法与 USB 记忆棒一起使用、因为它无法查找要闪存的特定文件。 如果您有 USB 记忆棒更新过程、您将有一个正在运行的闪存引导加载程序来处理该过程。

    要使用 USB 进行刷新、您必须使用标准 USB DFU 协议、如我们的引导加载程序用户指南 https://www.ti.com/lit/pdf/spmu301中所述

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ralf 快速而全面的回答。 感谢!