This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6ZRB:PWM 复位操作

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/921301/tm4c123gh6zrb-pwm-reset-operation

器件型号:TM4C123GH6ZRB

大家好、团队、

 有关 MCU 复位(G10、RST*)期间 PWM 输出(即 GPIO_PP0_M0PWM0)运行的快速问题。

在 MCU 复位期间、输出是否会变为三态? 这很重要、因为客户使用 PWM 模块驱动多个风扇、并且在 MCU 处于复位状态时需要处理风扇速度。

如果我正确理解数据表的下表10-1、下表中未列出的 GPIO 引脚在复位期间将全部为三态、但我想咨询专家。

谢谢、

Jacob Butler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    您能否回顾 Bob 对此主题的回答、并告诉我您对此处提供的信息有什么疑问?