This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:USB OTG 问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT, TUSB1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/921171/tm4c129encpdt-usb-otg-questions

器件型号:TM4C129ENCPDT

团队、  

我的客户  在其系统中使用 TM4C129ENCPDT 和 TUSB1211A1ZRQ、他们有一些连接问题。 原始问题发布在此处:  

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/918900

后续问题更适合您的团队。 您能提供以下帮助吗?

我需要进一步澄清。  我知道 USB 收发器读取 ID 线、并相应地为 VBUS 供电。  由于处理器能够进行与收发器相同的控制、因此存在冗余控制线。  处理器上的冗余线路包括收发器上的 ID 和 VBUS 线路、它们具有相同的功能。  由于我不会使用处理器上的控制线、而是使用具有相同功能的收发器上的线、因此处理器上的冗余线是否可恢复为 GPIO?  在另一种情况下、当我在处理器上启用 USB OTG 功能时、ID 和 VBUS 线始终处于活动状态、专用于其 USB OTG 功能、或者它们是否可用于其他用途?  

A 还有一个同样相关的问题。  使用 TUSB1211等外部收发器时、处理器上的 USB0PFLT 输入信号是否仍然有效?  因此、如果我在处理器上运行一个外部收发器、并将电源控制模块的电源故障信号输入 USB0PFLT 线路、处理器是否会识别它 数据表中没有太多关于 USB0PFLT 信号的文档、 我目前无法模拟接口。

谢谢

Viktorija